This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:RB 值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630226/ucc28631-rb-value

器件型号:UCC28631

团队、

我的客户有以下问题。  

我仔细看一下这个计算。  在计算 Rb 时、磁感应电阻器、如数据表中的第10.2.4.12节所示。  


如果我有多个输出、我将使用什么输出来实现 Rb 变量 Vout?


一如既往的感谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    这是一个很好的问题、除了使用磁耦合输出感应的 UCC28631、它还适用于其他初级侧稳压(PSR)控制器(UCC287xx 系列)。

    更具体地说、对于多个输出、具有最高输出功率消耗的绕组会影响初级侧偏置绕组上的电压感应。 因此、最高功率输出的目标电压用于确定 Rb 的值。

    当主输出功率明显高于任何其他输出时、这一点相对明显。 在这里、主输出电压调节将相当严格、但次输出的电压调节可能会明显松动。 如果多个输出具有相似或相同的输出功率水平、则不会对其中任何一个输出的调节进行有效控制、因为每个绕组的漏电感不太可能相同。 如果这些绕组的负载百分比不跟踪而是独立变化、则这种宽松调节问题会加剧。 可能很难确定哪个输出将是主要输出、但在这种情况下、应选择在不同的工作条件下必须提供最高频率功率的输出来计算 Rb。

    我希望这能解答您的问题、并使设计令人满意。

    此致、
    Ulrich