This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:通过 I2C 为 bq24773 IC 充电和放电电流信息

Guru**** 2474770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642984/bq24773-charging-and-discharging-current-information-through-i2c-for-bq24773-ic

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

您好!  

我知道 BQ24773可以监控电池充电和放电电流。 请告诉我、我们是否可以通过 I2C 将充电或放电电流值传递到主机控制器以计算电池容量。

谢谢、

Kabir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773不能通过 I2C 读取充电或放电电流值。
    bq25703A 充电或放电电流值可通过 I2C 读取。 但是、当充电电流很小时、充电或放电电流值精度不高。 此外、充电电流未完全转换为电池容量。 我认为用这种方法计算电池容量并不好。