This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:适用于7节电池应用

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, BQ76940EVM, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630250/bq76940-for-7-cells-application

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他部件: BQ76930BQ76930EVM

我可以对7节电池使用 BQ76940吗? 如何实现?

我知道我应该使用 BQ76930、但我已经准备好了 BQ76940电路板、我需要对7 或8节电池应用进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    由于最低工作电压、偏置和电池组之间的通信、bq76940将与至少9节电池配合使用。  如果您将一个 bq76940与只能用于'930的8节或更少的电池相连、您将会遇到永久性 XREADY 故障、并且不会获得所有电池电压。  当器件尝试为较高的电池获取电压时、来自电池5-8的器件将具有休眠值。

    如果电路板的结构允许将高电流路径与电池输入分开、则进行简单的工作台测试的一种方法是分别为10节或11节电池配置'940以仿真7节或8节电池的运行。  连接顶部组输入、就像连接3节电池一样。 将您的底部7或8个板电池输入连接到其电源、并将高电流路径连接到顶部使用的电池输入。 同样、这仅在高电流路径未连接到顶部电路板电池输入端时有效。 现在、在顶部组的3节电池输入之间连接一个具有电阻分压器的电源、并将其设置为介于 UV 和 OV 限制之间的值。 确保为 TS3提供下拉至 VC10x。  该器件应启动并使用7或8节电池运行。  忽略上部电池的寄存器。 当电源设置为 UV 和 OV 之间的电池电压时、上层组不会提供 UV 或 OV 故障。

    一种更好的方法是使用 bq76930替换电路板上的 bq76940监控器 IC。  您可能已经注意到、bq76930EVM 和 bq76940EVM 共用同一个电路板、该电路板针对已安装的监视器进行了选择性组装。  如果您的电路板是为'940进行组装的、则会有额外的器件、但如果引脚1与电路板布局对齐、'930应该可以正常工作。  您可能需要将为 VC10和 VC15的滤波器馈送的电路板单元输入连接在一起、以便 REGSRC 电压跟随器 FET 获得电源。  此外、请确保在较低电压下、REGSRC 电压跟随器 FET 不会因电流而变差、您可能需要更改漏极电阻器。  进行此连接时、请记住、如果您的电路板具有瞬态保护、则可能会选择较高的电压。