This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:参考设计、直流20V 输入

Guru**** 2555020 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, TPS53219A, TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629889/tps53219a-ref-design-dc-20v-input

器件型号:TPS53219A
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3DTPS51219

您好!

我有如下新请求:

  • 20V 额定输入、最高可接受24V
  • 最大输出电流= 15.5A
  • 输出电压= 0.9V
  • 2us 内瞬态0.8A => 7.3A (2us 内的6.5A 浪涌)、压降小于20mV

我将 tps53219a + csd87330q3d 确定为合适的器件。

客户希望 TI 确认可行性。 一个主要问题是负载瞬态6.5A 在2us 内的压降为20mV。

=>我们能否提供符合上述客户规格的原理图?

=>我们是否有仿真结果或测量结果来证明我们可以达到瞬态负载的客户规格?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您应该能够在 Webench 上创建原理图以及负载瞬态仿真。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的新要求:他将需要自适应电压调节(AVS)功能。
    为了实现此功能、CPU 被用来根据处理器的电流需求来驱动 FB 引脚上的电压。
    FB 引脚具有电阻分压器、默认情况下用于设置输出电压。

    客户认为 tps51219是一个不错的选择。

    对于客户应用、您建议使用哪种器件- tps53219a 或 tps51219?

    我们可以使用 tps51219来实现 AVS 吗? 如果是、请让我了解典型应用原理图。

    谢谢你
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我已将该主题分配给负责的应用程序团队。 他们将 帮助为该应用程序推荐最佳部件。
     就 AVS 而言,通过在反馈处添加一个数字电位计可以轻松实现这一点。

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51219似乎可以正常工作。  还提供了瞬态模型。  不过、我不直接支持控制器。