This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3780:TPS3780中的预警检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3780, TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629847/tps3780-early-warning-detection-in-tps3780

器件型号:TPS3780
主题中讨论的其他器件: TPS3779

您好!

如数据表中所述、对于 预警检测 、建议使用 TPS3779。 但是、我想使用 TPS3780 、因为我需要4.2V 的输出高逻辑电平、这大于1.8V 的 Vdd。 但是、在数据表中、TPS3780的推荐应用是 使用四个电阻器监控两个单独的电源轨。 那么、我可以使用 TPS3780 通过三个电阻器进行预警检测吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、

    是的、您可以使用 TPS3780进行预警检测、在1.8V VDD 和 SENSE1之间、SENSE1和 SENSE2之间以及 SENSE2和 GND 之间使用三个电阻器。 如果您使用 TPS3780、则需要在每个输出端使用上拉电阻器、因为它们是开漏输出类型、因此需要使用上拉电阻器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Michael、

    这对我们有很大帮助。 此外、在数据表中的建议应用电路中、 TPS3779 由相同的待监控电压(VMON)供电。 但是、是否可以   使用1.8V 固定电压而非 VMON (3.3V 和4.2V 之间的变化)为 TPS3780 (我们使用的是 TPS3779)供电、以实现 预警检测的三电阻应用。

    我怀疑这一点是因为1.8V (几毫秒)的生成可能会有轻微的延迟。 因此 、在 TPS3780 未通电但输入引脚上有电压的情况下、可能会有一小段时间。 不过、外部输入电阻为2.2M Ω。 请帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 引脚上的电压必须介于0V 和6.5V 之间。 任一 SENSE 引脚上的电压必须介于0V 和6.5V 之间。 无论哪一个值更高、或者一个值是否先于另一个值亮起、都没关系。 只需遵守表7.3中的建议运行条件规格、器件就能正常工作。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    这消除了许多疑虑。 是的、输入电压不会超过4.2V。 对此已进行了谨慎处理。

    谢谢。