This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61021A:无输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641989/tina-spice-tps61021a-no-output

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 TINA 来模拟 TPS61021A。

规格:  1.2V 至3.3V/0.1A   

 我想测试 TPS61021A SW 引脚上的开关频率。

但我发现当我在输入端施加1.2V 电压时, Vout 引脚上没有输出。

我下载 WEBENCH 设计文件并通过 TINA 将其打开。  

e2e.ti.com/.../TPS61021A--no-output.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的查询需要发送给我们的建模组专家。 在此之前、您能否检查您的 TINA 模型电路是否正确? 我发现其中一个 R33引脚悬空、这会导致 PSpice 中出现错误。 由于我自己不使用 TINA、我不确定这是否也是 TINA 的问题。 您是否可以删除 R33或将浮动引脚接地、看看是否可以使电路正常工作?