This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:启动期间的类似 STairlike 输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630010/tps54218-stairlike-output-during-starting-up

器件型号:TPS54218

TPS54218

为了让我的直流/直流转换器从5V 生成3.3V 电压、我应用了 TPS54218、其中参考了用户指南(SLVU331、图16)中显示的原理图、并进行了以下修改。

我的电路显示输出电压非常明显、上升至大约2.5V、并在那里停留大约几十毫秒(有时几分钟)、然后上升至3.3V。

是否有人与上述现象相同?  有人能告诉我为什么会发生这种情况?

R3:11.5k Ω

C1:10uF

C4:5600pF

C5:68pF

R7:10kohm

R8+R6:31.1k Ω、

C8、C9:每种47uF

C7:0.015uF

EN:输入电压> 4.1V 时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关我发布的问题的其他信息、PH 端子输出端的开关频率为 aroung 25kHz、远低于输出电压保持2.5V 期间的预期1MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请发送输入电压、输出电压和输入电流波形。 您是否尝试增加软启动电容器?输入电源的电流限制是多少?

    ----阿姆布雷什