This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896端接精度范围问题

Guru**** 2475445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642576/bq25896-bq25896-termination-accuracy-range-question

器件型号:BQ25896

尊敬的 TI 成员

以下链接是最后一个问题: e2e.ti.com/.../638510

他们已经测试过、如果 ICHG 小于1024mA、则终止电流 将符合数据表。  

现在、客户希望了解其设置的精度范围。 (ICHG:1856mA,ITERM:128mA),

我没有客户提供所有数据、但 终端电流 似乎为170mA +/- 20%

客户希望知道范围值。

请帮助!

谢谢~

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    当 ICHRG 被设定为更高的1344mA 时、我已经要求我们的测试团队提供任何 ITERM=128mA 的电流。 当 ICHRG 设置为高于1344mA 时、ITERM 精度会更差、因为会针对高充电电流打开更大的 FET、从而使较低的电流测量精度降低。 一旦 IC 进入 CV 模式且充电电流逐渐下降、您的客户是否可以使用 ADC 监测 ICHG、然后将充电电流寄存器降低到1344mA 设置以下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    还可以! 理解! 感谢您的建议!