This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:计算部分充电/放电周期

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629937/bq27510-counting-partial-charge-discharge-cycles

器件型号:BQ27510

在我们的应用中、电池不会经历完全充电/放电周期。 电量监测计如何保持周期计数? 我们希望使用此选项来确定何时更换电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将需要修改您的 cc 阈值。 这是监测计用于增加周期计数的方法。
    请参阅技术参考手册以了解更多详细信息。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 您好、您建议将 cc 阈值设置为什么? 80%、70%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是供您决定的。 您需要分析电池周期和放电性能下降、使其达到您所使用的极限、因为您不想更换正常的电池。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中看不到任何有关 cc 阈值的说明。 您能指向上面提到的技术参考手册吗? 假设、如果您将其设置为80%、这是否意味着如果电池充电至80%并放电80%、那么它将把该配对计为1个周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接如下:

    '当累积放电≥CC 阈值时、会发生一个周期。 监测计为两个电池配置维持单独的周期计数器、如果检测到插入新电池组、则重置为0。"

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的电池规格最大电荷为4.2V、电流为50mA、容量为700mA-HR。 但是、在我们的应用中、我们仅将其充电至4.1V。 我们是否将测量仪表满充电电压参数设置为4.2V 或4.1V? 此外、在学习周期中、我们是否将其充电至4.1V 或4.2V? 测量仪表参数中应包含什么容量? 关于锥形电流的同样问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在学习周期中、您将需要充电至4.2V、并逐渐减少至50mA。 这能够满足设计容量通过充电90%的 Qmax 更新标准。 完成学习周期后、您可以将充电电压调节至4.1V。 设计容量应为电池数据表中规定的容量。 锥形电流可以是 C/10至 C/20之间的任何值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该将 bq studio 中的标称充电电压参数设置为多少电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.2学习期间。 学习完成后、将其设置为4.1V。 请始终记住、如果您对数据闪存进行更改、则需要在之后发送 RESET 命令(0x41)以确保更新 RAM。

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将最大充电电压保持在4.2V、但我们的充电器仅将其充电至4.1V、会发生什么情况? 在4.2V 完成学习周期后、这与将其更改为4.1V 有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可能会遇到监测错误、因为 FCC 报告的 EOC 需要在 EOC 处提供有效的 DOD 以保持精度。 如果在数据闪存中设置了更高的电压、除非您调整锥形电压、否则可能无法设置 FC 标志。 如果在充电结束时未设置 FC 标志、您将不得不随着时间的推移在 FCC 中引入错误、这将转化为 SOC 错误。

    谢谢
    Onyx