This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:ISNS 引脚对地短路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642916/tps40210-isns-pin-short-to-gnd

器件型号:TPS40210

你(们)好

我们的客户想知道该器件在某些异常情况下如何工作、例如引脚 FMEA。  

如果 ISNS 引脚短接至 GND 引脚(邻居引脚)、该器件如何工作?

我们知道过流保护不起作用。 但是、这种情况是否会影响电流模式控制操作?

我们想更详细地了解异常情况下的行为。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    我们目前没有引脚 FMEA。 但是、ISNS 引脚中的故障可以很容易地预测。 TPS40210是一款峰值电流模式控制器、PWM 发生器依靠电流感测信号来确定占空比。 ISNS 引脚接地后、器件将丢失电流感测信息的信息、电路将变为开环、占空比将变为最大值。 因此、输出将失去电压调节功能、电源电感器或反激式转换器的电源变压器越差、就会饱和并可能导致损坏。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI