This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:100%占空比条件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643024/tps54620-condition-of-100-duty-cycle

器件型号:TPS54620

您好!

数据表中介绍了以下内容。

"此器件被设计成在100%占空比下运行"

您能告诉我进入100%占空比的条件吗?

换句话说,器件如何检测 VIN < Vout?

如所附、我客户的电路上会持续重复100%占空比和正常占空比。

我想获得一些信息来猜测这种行为的原因。

e2e.ti.com/.../TPS54620-100_2500_-duty-cycle.xlsx

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54620在100%占空比下运行时不使用任何特殊功能。 随着输入电压下降到输出电压、调节所需的占空比将增加。 如果所需的导通时间大于开关周期(T = 1/Fsw)、 只要 BOOT 电容器上有足够的电荷来保持相对于 SW 的 BOOT 电压高于 BOOT UVLO 大约2.1V、高侧 FET 就可以在更长的 T 周期内保持导通。当 BOOT 降至 UVLO 以下时、 高侧 FET 关闭、低侧打开以刷新引导电容器电荷。

    我需要查看实际的波形来告诉您发生了什么。 在您的情况下、无论如何、您只能以95%的占空比运行、而不是100%。 您可能在该频率下具有动态负载变化。 请务必在波形中包含 PH 节点、引导节点和 VSENSE 节点电压。 电感器电流波形也会有所帮助。 请提供显示您的6kHz 事件的"大图"、并将开始和停止转换放大为100%v 占空比操作。 放大到足以查看各个开关脉冲。