This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:AEC-Q100认证计划

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642997/lm5069-aec-q100-qualification-plan

器件型号:LM5069

尊敬的先生。

我的客户正在设计汽车系统。 最近、将安装48V 电池

在车辆上遵循欧洲的趋势。

他们希望将具有 NFET 的断路器置于48V 电池电源之间

和负载。 因此、FET 栅极驱动器 IC 需要100V 输入电压稳健性。

我认为 LM5069适合此类应用、但没有 AEC-Q100产品。

请告诉我、您是否有 LM5069 AEC-Q100认证计划。

很抱歉向您询问此类问题。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki

    没有计划继续进行 LM5069的 Q100认证。

    Brian