This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源二极管

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629976/diode-of-tl783

主题中讨论的其他器件:TL783

我有疑问。

我们的客户在 与图21 数据表第14页相同的电路中使用 TL783。

请告诉我建议 的二极管。

我们希望显示有关二极管的制造商名称和型号。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    我无法为非 TI 器件提供确切的组件建议、但该二极管应为正向电压低于0.3V 的肖特基二极管。 肖特基二极管的尺寸将取决于预期灌入的反向电流大小。 如果您有一个大输出电容器、建议此二极管的额定电流至少为1A。

    此致、
    标记