This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:TS 引脚超过75% VDRV、TS 功能是否会被禁用? 充电器将暂停?

Guru**** 2567415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642773/bq24166-ts-pin-over-75-vdrv-will-ts-function-be-disable-charger-will-be-suspended

器件型号:BQ24166

大家好、团队成员

根据标题、如果 TS 引脚电压超过75% VDRV、TS 功能是否会被禁用? 充电器将暂停?

请帮助解释 TS 引脚电压是否超过75% VDRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    如果 TS 电压大于 V (DRV)的73%、则 TS 功能被禁用、充电器将像 TS 处于正常范围内一样运行。 目的是通过将 TS 连接到 DRV 来允许硬件禁用 TS 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff

    感谢您的帮助。