This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:LDO1和 LDOUSB 测量行为不一致

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630212/tps659037-discrepancy-in-measured-behavior-of-ldo1-and-ldousb

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

香榭丽舍

在采用上述 PMIC (P/N TPS6590377ZWS)的 AM5728客户设计的电路板上、已测量上电顺序、并将其与用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sliu011e/sliu011e.pdf 中记录的顺序进行了比较 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来问题的后半部分在发布时已被截断。 其内容如下:

    "图7. 用户指南中的 TPS6590379ZWSR 的 OFF2ACT 序列"显示了 LDO1和 LDOUSB 同时斜升。 在测量中、我们观察到这两者之间的延迟~ 200us:LDO1首先出现、然后是 LDOUSB。

    问题:
    1.这是预期的吗?
    2.这是否会导致处理器运行出现任何问题? (到目前为止尚未观察到任何内容、但产品处于原型设计阶段)

    谢谢你
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、这是预期的。 LDOUSB 具有固定的215us 内部启动延迟。 因此、虽然它们由数字控制器同时启用、但您稍后将看到 LDOUSB 斜升。 这对处理器没有任何问题、因为这些电源轨位于同一个时隙中、这意味着只要在下一个时隙之前完成、它们就可以按任一顺序斜升。

    此致、
    Karl