This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:即使在负载关闭时也能实现高电流消耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208, TPS563201, TPS54240, TPS563200, TPS54302, TPS564201, TPS54327, TPS54326, TPS54339, TPS54329, TPS54328, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642210/tps563208-high-current-consumption-even-when-load-is-turned-off

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件: TPS563201TPS54240TPS563200TPS54302TPS564201TPS54327TPS54326TPS54339TPS54329TPS54328TPS54325

您好、TI、

请查看随附的为 EC21调制解调器供电的12V 至3.8V 直流/直流转换器的原理图。

直流/直流转换器在12V 电压下的电流消耗接近19mA、即使已连接的调制解调器已关闭也是如此。 这抵消了使用 EC21的睡眠模式时的任何优势、在该模式下、12V 时的电流消耗小于1mA。

这对于该器件是正常的吗?

当然、当 V_EN 关闭时、电流消耗可以忽略不计。  

对于我们之前的系列生产器件、我们使用 了 TPS54240 、在这里、即使存在 V_EN、器件也几乎不消耗任何电流。

如何在无负载条件下降低此电流消耗?

如果 TPS563208无法做到这一点、您能否推荐另一个直流/直流转换器、因为我只需对设计进行极少的更改? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使负载已关闭、器件仍在切换。 因此以 mA 为单位的电流不是问题。 但在530KHz 下、19mA 有点大。 您可以更改新 IC (TPS563208)以再次检查此现象。

    如果您想使用 uA、请禁用 EN 以关闭所有 MOS 以降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    TPS563208是 FPWM 模式器件、在轻负载期间仍可获得固定开关频率。 器件在睡眠模式下无法正常工作。 TPS54240是一款 PSM 模式器件、可在轻负载期间跳过脉冲。 请尝试切换至 TPS563201或 TPS563200、以获得更好的轻负载效率。 它们是跳跃模式部件、在轻负载期间消耗的电流最小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。 TPS563201看起来很有希望、而 TPS563200在高级 ECO 模式下表现更好。 但是、在我们购买的常见网站上、这些组件的可用性出现了问题。 这些产品虽然很有活力、对吧?

    如果我无法保护这些组件以进行测试、您还会推荐哪些其他替代方案? 我们的要求是 VIN=12V、VOUT=3.8V、IOUT=3A。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    对于 TPS563201、样片室似乎具有较长的交货周期。 您是否已在 store.ti.com 上查看过? 我发现 TPS563200可供申请样片。 您可以尝试的另一个器件是 TPS564201、它是 TPS563201的4A 版本。 此外、具有 ULQ 的 Eco-mode TPS54302也可能是您的理想选择。 我检查了 TI store、发现它们都可用。 TPS54302是一款28V 输入电压器件、因此其成本较高、不同于 TPS56320x、它是一款电流模式器件、而非 DCAP2器件。 请告诉我它是否适合您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的建议!

    您能否建议使用任何说明 DCAP 和电流模式器件之间差异的应用手册?

    我是否正确地假设 TPS54302还需要更多 PCB 空间?

    最后、大多数直流/直流转换器的交货时间是否为30周? 如果有转换器可用、并且交货时间通常为16周、我们可能会考虑采用新的、更易于使用的组件。

    再次感谢您的观看!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    TPS54302与 TPS56320x 引脚对引脚兼容。 PCB 布局空间应相似。 以下是介绍所有控制模式的培训视频的链接: training.ti.com/survey-control-modes-step-down-converters-and-controllers

    对于交货周期、我在这里没有任何意见。 TPS56320x 是一款非常受欢迎的器件、因此交货周期可能比其他器件更长。 我建议您与当地销售团队或分销商联系、以报价并要求提供交货周期。 他们应该更加了解生产的进展情况。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    再次感谢您的回答。 我们的经销商似乎没有任何产品可供样片。 交货周期约为30周!

    TPS54302似乎也是一个不错的选择。 开关频率为400kHz、低于我们迄今为止测试过的563208的开关频率。 这会产生什么影响? EC21调制解调器数据表提到 GSM 突发传输期间高达400mV 的尖峰。 CAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个查询:

    TPS54240DGQR 是否有3A 型号?  

      目前最有希望的替代方案似乎是 TPS564201、它的交货周期为6~10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    对于 TPS54302、它是电流模式器件。 负载瞬态不如 DCAP2 TPS563208好。 TPS54302不易于用于输出电压低于1.2V 的应用。 它需要大输出电容来支持低输出电压。

    2、我还知道一些其他器件的输入电压为17V、输出电流为3A、并且是 DCAP2。 但成本会更高、封装会更大。 反过来、它们的热性能将更好。 器件列表包括:TPS54325、TPS54326、TPS54327、TPS54328、TPS54329、 TPS54339。