This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:有助于调试、当功率超过5kW 时交流电流失真

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642466/ucc28180-help-for-debugging-ac-current-distorted-when-the-power-above-5kw

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC2818

设计8kW PFC、使用 UCC28180、但当功率高于5kW 时交流电流失真、

1.CH1 (黄色)、交流电流、20A/div;CH3 (紫色)、电感器电流、 20A/div;CH2 (绿色)、VCOMP、5V/div;CH4 (蓝色)、 VICOMP、5V/div;

左侧是功率为4kW 时的波形、右侧是5kW;

1) VICOMP 不失真、VCOMP 没有波动、但电流波失真。

2)当功率为4.5kW 时、我发现峰值电感器电流约为40A、当功率增加时、瞬态平均电流不会改变、但最大点附近的区域除外、

IC 进入的模式不是电流 波增加统一的模式、而是仅在达到功率的最大点。

3) 3)我尝试了许多组参数、包括 ICOMP、VCOMP、RC 滤波、输出电容(现在为4920uF)、输出薄膜电容、 没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric

    电流感应电阻器的值是多少?
    我认为您应该尝试减小电流感应电阻器以解决此问题。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3mΩ 现在、我认为它足够小、它已经是130A 峰值限制电流。 μ 4kΩ 在 OVP_L/SOC 模式下工作、因此增益不足。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    1) 1)你是对的。 当功率超过5kW 时、我发现电流放大器饱和失真。  因此、减小感应电阻可以解决此问题。

     但问题是 SOC 电流可能超过100A、IPKLMT 可能超过200A、因此需要非常大的 IGBT。

    2)和计算器 sluc506a、传感器计算仅考虑峰值电流、不考虑电流平均放大器的最大输出。

    该 IC 针对降低的电流感测阈值进行了优化(最大限度地降低分流器中的功率耗散)、检查传感器是否更重要

    与峰值电流相比、电阻器满足电流平均放大器最大输出。 对于一般用途、我认为 SOC 的阈值 PKLMT 有点大。

    因此、根据一般用途、UCC28180可能适合在4kW 以下使用。

    3) 3)对于单通道、更大的功耗、8kW、我认为使用 UCC2818应该更好。

    谢谢!

    Eric