This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPC 报告错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629967/bq34z100-g1-error-in-gpc-report

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我已根据 SLVA725发送了数据、下面是错误报告:

从文件:GPC_Report.txt

      0 0 0
错误:错误的数据格式 请确保文件具有 COMA 或 TAB 分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

从文件:MiscInfo.txt

ProcessingType=2.

我的 config.txt

ProcessingType=2.
NumCellSeries=2.
ElapsedTimeColumn=2
VoltageColumn=9
CurrentColumn=10
TemperatureColumn=12

样片来源: roomtemp_rel_dis_rel.csv

2017年10月3日10:43:20 PDT

器件名称= bq34z100G1
固件版本= 0_16


采样、日期时间、ElapsedTime、Control、CtrlStatus、StateofCharge、MaxError、RemCap、FullChgCap、电压、电流、AvgGridChargent、温度、AvageTimeToEmpty、AvageTimeToFull、当前能量、反电流功率、内部温度、CycleFlag、AvgHealth、ChargeTime、最多状态、QQD0、最多状态、最多状态、QDQDQ0、最多状态、最多状态、QDQDQ0、QDQEOC、最多状态
1、2017-10-03 10:43:32、11.272、0x0000、0x40、2、100、1、64、2526、390、113、24.9、65535、0、493、25.3、6、0、4500、960、0x01D9、0x116、0400、16、0、0、1、3、4、62、21、16384、6、160、089、895成功
2、2017-10-03 10:43:40、20.001、0x0000.0x40、4、100、2、64、2590、391、241、4.9、65535、23、0、506、25.2、6、0、4500、960、0x01D9、0x1116、0400、16、0、2、13、613、61、21、16384、0、1561、189、887成功
3、2017-10-03 10:43:52、31.268、0x0000.0x40、5、100、3、273、66、66、63、66、13、24.9、535、15、0、910、25.3、6、0、4500、960、0x01D9、0x116、0x0400、16、0、0、3、24、24、21、16384、16384、0、1579、1872、881成功
4、2017-10-03 10:44:00、40.001、0x0000、0x40、8、100、5、64、2788、647、514、24.9、65535、12、0、900、25.3、6、0、4500、960、0x01D9、0x116、0x0400、16、0、0、5、63、58、33、23、21、16384、164、成功
5、2017-10-03 10:44:12、51.266、0x0000.0x40、12、100、7、63、2822、634、584、24.9、65535、11、0、89、25.3、6、0、4500、960、0x01D9、0x116、0400、16、0、0、7、63、56、21、166、16384、098成功