This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在 BQ40Z50-R2中、当 NR=1和 PRES = 0时会发生什么情况?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642735/bq40z50-r2-in-bq40z50-r2-what-happens-when-nr-1-and-pres-0

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好、

我们将 BQ40Z50-R2用于我们的应用之一。 在我们的系统中,对于不可拆卸的(设置->DA 配置:NR=1),我们将 NR 位设为高电平。 根据我们的系统配置、BQ40z50-R2的 PRES 引脚变为低电平。 当 PRES 引脚变为低电平时、OperationStatus ()[EMSHUT]位 变为高电平、系统将关闭。

数据表中提到"如果设置了[NR]位、则 PRES 输入被忽略、可保持悬空"

我的问题是当 NR=1和 PRES 引脚接地(=0)时,行为是什么? NR=1时、我们可以将其接地吗?

感谢您宝贵的时间、

此致  

Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、

    如果[NR]= 1且 DA 配置[EMSHUT]= 1、具有足够去抖延迟的 SHUTDN 引脚(当 NR = 1时为 PRES 引脚)上的高电平到低电平转换将导致监测计立即关闭 CHG 和 DSG FET。

    要禁用此功能、请悬空 PRES 引脚或设置 DA 配置[EMSHUT]= 0。

    如需更多信息、请参阅此处 www.ti.com/.../sluubk0a.pdf 的 TRM 第5.6.1节

    如果上述讨论帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以帮助具有类似问题的其他人找到此答案。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan Kahler、

    非常感谢您的信息。

    此致
    Uday Kumar