This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38513-ADJ:前馈电容可减缓浪涌

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38513-ADJ, LP38502-ADJ, TPS7A85A, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629707/lp38513-adj-feed-forward-capacitor-to-slow-inrush

器件型号:LP38513-ADJ
主题中讨论的其他器件: LP38502-ADJTPS7A85ATPS7A83A

 我正在考虑使用 LP38513-ADJ 或 LP38502-ADJ 通过5V 电源提供4V 电源、我想尝试使用前馈电容器来降低设计上的浪涌电流。 出于我无法控制的原因、我需要在我的设计中放置100uF 的低 ESR 电容。 遗憾的是,我担心的是,短暂的上升时间(因此输入电流较大)会导致5V 电源断电。

我想知道使用更大的前馈电容器是否是限制这种情况的好方法。 在我的简单试验电路板测试中,我能够将上升时间增加到大约400us。 我想知道这不是一个可怕的想法,最好的方法是确保电源稳定。 我是否需要 像测量开关转换器的开环增益那样实际构建电路并向反馈路径注入小电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    这是实现较慢启动的有效方法、但增加前馈电容器存在一些问题。 查看此应用手册、了解使用前馈电容 www.ti.com/.../sbva042.pdf 的优缺点。 由于使用前馈电容的一些限制、最好使用内置了软启动控制电路的器件。 您可以考虑使用 TPS7A83A 或 TPS7A85A 作为这些器件的替代产品。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的回答。   我想 TPS7A85A 也是一个很好的器件。 不过、我想我必须决定是否要在此应用中使用 QFN。 我的另一个要求是、我需要能够运行1瓦、并且可能在高达70°C 的温度下运行。  我想我的另一个选择是在该 LDO 与其电源之间进行某种软开关。  

    感谢您的帮助、  

    Steve H