This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:从外部向 SW 节点施加电压

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641293/tps54202-externally-applying-voltage-to-sw-node

器件型号:TPS54202

大家好、

我的客户询问、如果在 Vin 开路或 GND 短路时 SW 节点外部偏置为5V、会发生什么情况。 我认为、由于器件处于最大额定值范围内、因此不会发生器件损坏。 VIN、BOOT 和 FB 引脚上可能会发生什么情况?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuhiko、
    在回答之前、我想与您确认一下。 SW 或 VOUT 增加5V 偏置电压?
    通常、5V 偏置电压将添加到 VOUT 而不是 SW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    抱歉。 它不是 SW、而是 VOUT。 偏置作为直流电压时是否有任何差异?

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、您好!

    在大多数情况  下、添加到 Vout 的5V 偏置不会导致器件损坏、Vin 引脚上会有反射电压。  但是、如果 Vin 对 GND 短路、则 Vout 到 Vin (Vout--L--体二极管--Vin--GND--Vout)有反向电流、反向电流可能会对器件造成损害。 我建议将 Vin 启动/停止电压设置为高于5V、以防止器件在 Vout 增加5V 偏置时进行开关。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    Nobuhiko Wasa