This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:使用外部信号来控制与 LM74610并联的 N-MOSFET

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629929/lm74610-q1-using-an-external-signal-to-control-the-n-mosfet-in-parallel-with-lm74610

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

研究员,

我们正在设计一个新设计、该设计采用 LM74610-Q1来提供反极性保护。 它是一个汽车类24V、高达~8A 的电路。

是否可以包括连接到同一 N-MOSFET 的第二条控制线、以便通过逻辑信号将其关闭? 换句话说、我们需要 MCU "关闭"电力线、我们希望避免在该总线上使用第二个 MOSFET (这会增加额外的压降、成本、空间等)。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    请注意、当外部 MOSFET 关断时、 由于 FET 存在体二极管、电源路径不会切断。

    需要使用另一个 FET 切断路径并使用 LM5060等不同控制器对其进行控制。

    此致、

    Kari。