This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:提高效率性能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630151/lm5116-improve-efficiency-performance

器件型号:LM5116

e2e.ti.com/.../LM5116_2800_HWTCO_2900_.pptx

您好!

欢迎! 我正在帮助使用 LM5116且发现效率低于预期的客户、您能不能为解决方案提供建议以提高效率?  

a.输出电压纹波变大(约2.2V b. eff (max)= 82%< 90%(规格)条件:VIN:30~100V 输出电压:12V/3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    您能否使用示波器探头测量开关节点并确认开关节点是否稳定?

    从补偿值中、您似乎不稳定、请将 R28和 C31调整为10k 和10nF。

    谢谢。

    David。