This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:TPS65930和 DM3930

Guru**** 2766055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630103/tps65930-tps65930-and-dm3930

器件型号:TPS65930

大家好、

我们的客户使用 TI OMAP3730 DSP 和 TPS65930 芯片作为声卡。

他们 正在开发延迟敏感型应用、我们注意 到 TPS65930 芯片在播放和录制音频时具有较大的缓冲延迟。

采样率设置为8000时、缓冲器延迟为140ms 和1120个采样。 尽管我们可以通过软件修改此延迟值、但测得的缓冲器延迟不 会低于该值。

是否有 任何方法可以降低音频缓冲器延迟,或者这140ms 是 此芯片的最小缓冲器延迟限制?

BR

奥齐