This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1 TRM

Guru**** 2481045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629953/bq34z100-g1-bq34z100-g1-trm

器件型号:BQ34Z100-G1

BQ34Z100-G1是否会有 TRM? 选择多个文档和论坛获取信息非常令人沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    数据表包含 TRM 可能包含的信息、因此遗憾的是、目前没有发布 TRM 的计划。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。 这是我第一次使用 BQ34Z100-G1、实际上我同时使用了三种设计-两个锂离子电池和一个镍氢电池。

    TRM 中通常会解释多个配置项、但在 BQ34Z100-G1数据表中没有说明。 例如:周期增量、分辨率电流、重新关系时间等 什么是"镍氢关断时间"以及如何计算该值? 我必须在论坛中寻找有关这些类型配置的信息。

    对于大量其他项目、有必要返回 SLUA664以获得全面了解、例如最小锥形容量。

    大多数其他可配置监测计器件都具有相当详细的 TRM;BQ34Z100-G1数据表肯定不符合这一传统。

    谢谢、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    感谢您的反馈、很抱歉您需要通过论坛深入了解数据表中未捕获的参数。 我将与该器件的系统工程师联系、以研究是否可能更新数据表以获取缺少的参数说明。

    谢谢
    Onyx