This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BIN 引脚的内部电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629804/bq27426-internal-circuit-of-bin-pin

器件型号:BQ27426

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ27426、并有疑问。

如果能提供建议,我将不胜感激。

--

我将考虑 BIN 引脚。

根据数据表 P.5、BIN 引脚包含推挽式。

我认为该电路具有恒定电流、对吗?

如果是、您能告诉我恒流值和简化的方框图吗?

 --

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    根据数据表的绝对最大值部分、BIN 引脚为推挽式。 请严格遵守数据表中使用该引脚进行电池插件检测的说明。 如果该引脚不用于电池插件、则将10K 电阻器从该引脚接地。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢你的答复。

    如果可能、您能否告诉我恒定电流值。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、
    我不知道、因为它没有被描述。 我相信您的查询已离线、因为我直接收到电子邮件。

    谢谢
    Onyx