This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40Z50-R2、EV2300

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641307/bq40z50-r2-bq40z50-r2-ev2300

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50

您好!

Q1:我已安装 bqStudio。 当我打开它时、在监测计下、它只显示 bq40Z50.bqz 或 bq40Z50R1.bqz。 没有 bq40Z50R2.bqz。 我的器件是 bq40Z50-R2。 我应该选择哪一个.bqz?

Q2:我尝试在 Windows 7 PC 上安装 EV2300驱动程序。 但无法做到。 被卡巴斯基封锁。 有什么建议如何克服这一问题?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tim

    www.ti.com/.../sluc628

    运行从上面的链接下载的文件。 它将具有 bq40z50-R2的固件、也将具有 bqz 文件。 复制该文件并将其放在计算机上 bqstudio 的 config 文件夹中。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    对于 EV2300问题、我建议先禁用 Kaspersky、然后再安装、再重新启用它。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。 我能够将 bq40Z50-R2放入 bqStudio、但仍然存在 EV2300驱动程序问题。 我尝试将驱动程序安装到没有卡巴斯基的笔记本电脑上。 但出现错误:UpdateDriverForPlugAndPlay Devices 中的 E0000235。 有什么建议?

    谢谢、

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    如果您运行的是64位 Windows 7、请尝试以下链接: e2e.ti.com/.../128220.aspx

    此致、
    Bryan Kahler