This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1启动和关断序列

Guru**** 2434420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629783/lp8863-q1-lp8863-q1-start-up-and-shutdown-sequence

器件型号:LP8863-Q1

尊敬的支持团队

我们 对启动(8.4.11)和关断序列(8.4.12)有疑问。

(1)从器件初始化状态到待机状态的转换触发器是什么?

(2)从触发到转换的时间(最大值)有多长?(augh 时间对我们很有帮助、不需要 gurantee)

(3)最短时间(或 PWM 周期数)有多长? 需要从 PWM 输入启动到 EN 高电平的启动顺序?

(4)最短时间(PWM CYC 数?) 需要在关断序列中停止 EN LO 的 PWM 输入?

(5)关断序列、如果未保持400ms 的放电周期和断电、请告诉我该行为。

很抱歉、有很多问题。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

    请不要担心您的问题。 一件事是、由于在 Web 浏览器上编辑的限制、电子邮件处理许多问题的效率会更高。

    (1)从器件初始化状态到待机状态的转换触发器是什么?

    a)此状态变化没有单独的触发器、但内部设置的初始化状态需要几百 us 才能完成。

    (2)从触发到转换的时间(最大值)有多长?(augh 时间对我们很有帮助、不需要 gurantee)

    a)如上所示、过渡需要几百 us。 我会说最大500us。

    (3)最短时间(或 PWM 周期数)有多长? 需要从 PWM 输入启动到 EN 高电平的启动顺序?

    a)不需要 PWM 时序。 LED 驱动器将在 EN 输入~100ms 后启用、因此有足够的时间输入 PWM 信号。 如果您想以足够快的速度打开 LED、应在升压启动前输入 PWM 输入、以便在升压启动后立即以正确的亮度启用 LED 驱动器

    (4)最短时间(PWM CYC 数?) 需要在关断序列中停止 EN LO 的 PWM 输入?

    a)不需要 PWM 停止时序。 您可以在正常运行期间随时停止和启动 PWM 信号。 如果您在 EN 处于低电平之前停止 PWM、则亮度更改为关闭状态将受到斜率时间的影响。 如果在启用 PWM 的情况下将 EN 设为低电平、LED 将立即关闭

    (5)关断序列、如果未保持400ms 的放电周期和断电、请告诉我该行为。

    a) 400ms 只是升压的最大可能放电时间、而不是设置时间。 放电功能旨在在关断期间快速降低升压输出电压、以避免高电压造成的任何副作用、例如在器件禁用时通过 LED 泄漏或每个升压组件上的过载。 该放电时间可能随升压输出电压和 Cout 值而变化。

     

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-San

    感谢您的友好和详细回答。
    如果有其他问题、我希望通过电子邮件联系。
    您能告诉您的电子邮件地址吗?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永泽-圣、您好!

    我的电子邮件是 sungho.yoon@ti.com、您所在地区的其他 FAE 也会知道我的联系信息。
    欢迎您通过此电子邮件信息联系。

    谢谢、