This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1电源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629547/lp8863-q1-lp8863-q1-power-supply

器件型号:LP8863-Q1

尊敬的支持团队

是否建议 单独  从外部提供 VDD、CPUMP 和 VDDIO?

如果建议、VDD、CPUMP 和 VDDIO 之间是否有任何要求序列?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关电源时序、请参阅数据表上的图28。

    VDDIO 可连接至 LDO 输出、当 VDD 上升至高于 POR 电平时、LDO 可被启用。

    CPUMP 是当内部电荷泵被启用时(缺省情况下)的电荷泵输出、并且也可作为外部 SW FET 栅极驱动电源的输入、并且应该被连接至高于5V 的电压。

    只要 EN 稍后出现、VDD 和 VDDIO 时序之间就没有特定要求。 VIN 也应早于 EN。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-San

    感谢您的快速响应。
    我还有一个问题。
    请告诉我操作放电电路所需的电源轨?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永泽-圣、您好!

    您是指 LP8863-Q1的放电功能吗?
    如果您不想使用该函数、则无需使用该函数。 如果不使用该引脚、则该引脚可悬空。
    但这将有助于在关断期间快速升压放电、并可能防止断电期间高电压造成任何副作用。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-San

    感谢您的支持。
    是的、客户正在考虑单独和按顺序提供 VDD、VDDIO、CPUMP。
    他们想知道放电功能需要哪个电源轨。

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

    输入电源轨不需要 LP8863的任何放电功能、因为当 EN 变为低电平时、Vin 将由 PL FET 控制断开、而其他电源轨不会影响升压运行。 请确保 EN 信号的转换时间与其他数字信号一样足够快。

    希望这对您有所帮助、