This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:我只能使用访问电池中的 i2c。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120AEVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642730/bq25120a-i-can-not-access-i2c-in-battery-only-using

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

我正在使用 BQ25120A 开发产品(可穿戴频带)。

我在初始化时将 CD 引脚设置为低电平。
如果连接了 USB、我可以访问 i2c。
我可以读取运输控制寄存器的状态。
充电进行中、充电完成等。

但是、仅使用电池时无法访问 i2c。

要在电池模式下访问 i2c、只能在将 CD 设置为高电平后才能访问。
但是、如果 CD 为高电平、则不会显示发货控制寄存器的"费用状态"(费用已完成、费用正在进行中)。 为什么?

如何检查我是否有 USB 连接?
VINDPM_ON 始终为1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunbae,

    您是否将 BQStudio 与 BQ25120AEVM 配合使用?

    当/CD 引脚为高电平时、您应该会看到所有寄存器。 什么是电池电压?

    此致、

    gautham