This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8725:LDO 上的最大输出电容器

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642418/lp8725-maximum-output-capacitor-on-ldos

器件型号:LP8725

大家好、

对于我们在产品上使用的 TI LP8725TLE-D PMIC、LDO 和 LILO 输出电容规格为:

 

 

我们发现、在最大指定输出电容为20uF 的情况下、稳压器的导通电压斜坡速率为:

LDO 4和5:         ~30mV/us

Lilo 1和2:         ~25mV/us

 

我们板上的一个器件具有18mV/us 的电压斜坡速率限制、超过该限制时、其 ESD 保护可能会被触发。

为了满足此斜坡速率要求、我们必须增加这些稳压器上的总电容、以便:

LDO 4和5 (1.8V):            48.4uF

Lilo 1和2 (0.8V):            38.5uF

 

在这两种情况下、PMIC 输出端只有2.2uF X7S 0402陶瓷电容器

其余电容位于负载–跟踪这些电源(未计划)的负载。
我估计负载电容的轨电阻至少为125m Ω–除了电容 ESR 外、PMIC 还会看到该电阻

 

您是否看到这些稳压器的稳定性有任何风险?

 

这些稳压器上的最大电容规格是什么原因?

 

在线阅读有关 LDO 稳定性的一般情况、ESR 过低似乎是一个问题–而价值更高的陶瓷电容器通常具有较低的 ESR、

但在我们的情况下、PMIC 在负载上看到的情况并非如此。 高负载电容是否存在任何其他问题?

 

使用和不使用此额外电容时的实验中快速负载瞬态测试结果不会显示任何显著差异…

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、

    通常、LDO 具有指定的电容和 ESR 范围、原因是它们决定系统中的极点和零点并影响稳定性。
    对于稳定性至关重要的是靠近 LDO 输出的电容器。 功率迹线电阻可能会补偿更大的电容、2.2uF 定义了传递函数中的主要部分、而负载端中更大的电容影响则很小。

    已将线程分配给设备专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、

    20uF 的设计可以简单地保证、但正如您在瞬态测试中所证明的、它在其他负载下仍然可以保持稳定。

    此致、
    Rick S.