This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:检测线圈的频率

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629426/bq51013b-detection-of-the-frequency-from-coil

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

你好

我已经在 BQ51013B (和 BQ51050B)中看到、存在一个称为"RET"的引脚、该引脚用于从线圈获取电压输入。

但我搜索一个执行电源充电和频率检测的组件。

我搜索可以测量线圈信号的组件。

我在"rect"信号中看到、在传输的无线电源的设置中、RECT 信号会振荡。 但我看不出该振荡是线圈的功率信号的频率、还是简单的振荡器。

-->使用此组件,是否可以测量线圈信号频率??

(我想测量由无线电源发送器发送的125kHz 频率)

感谢你的帮助。

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RECT 处的信号是来自线圈的全波整流交流输入。 它在该点为直流电、不能用于测量频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。

    我对该频率检测还有另一个问题。
    ->您是否有技术说明或电子示例可用于测量线圈频率??? (频率为125kHz 时)

    我认为简单的 AOP 是不够的

    谢谢你。
    此致、
    Damien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有任何有关 RX 线圈频率测量的应用信息。