This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114-Q1:TPS57114-Q1从外部到内部 CLK 的转换

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630133/tps57114-q1-tps57114-q1-transition-from-external-to-internal-clk

器件型号:TPS57114-Q1

尊敬的支持团队

从外部 CLK 转换到内部 CLK 时的效率。
有时间切换停止。  
这是否被视为内部 CLK 稳定的时间?

此致

永川纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PLL 释放对内部时钟的控制时、它可能不会停止开关、而是以非常低的频率进行开关、 频率降至低电平、然后返回 RT 设置频率、因为 RTRegisteredCLK 引脚恢复到0.5V 调节、电流镜稳定。