This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:具有4个 TPS23861的 PoE PSE - I2C 问题

Guru**** 2475415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638526/tps23861-poe-pse-with-4x-tps23861---i2c-question

器件型号:TPS23861

我希望使用4x TPS23861开发16端口 PoE。

我将 SCL 线和 SDAI 线连接到 I2C 主机。

然后、我是否通过器件以菊花链形式连接所有 AOUT 和 AIN?

AOUT1>AIN2 AOUT2>AIN3 AOUT3>AIN4 AOUT4>AIN5 AOUT5>AIN6 AOUT6>AIN7 AOUT7>AIN8

我将 AIN1和 AOUT8保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、。 你是对的。 您可以使第一个器件的 AIN 和最后一个器件的 AOUT 保持断开状态。 请查看数据表图50中的典型应用原理图。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    由于我的设计中有4个 TPS23861、我如何决定如何处理每个器件的 A3引脚-我是保持开路还是连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、Penny 正在享受感恩节假期。 她将在下星期一提出建议。 敬请期待。

    此致、
    Manson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    A3引脚可以连接到 VDD 或 GND。 您只需确保在对寄存器0x11中的器件地址进行编程时、D3应与 A3引脚的状态对齐。 例如、如果器  件的 A3连接到 VDD、则寄存器0x11中的 D3应设置为1;如果器件的 A3连接到 GND、则寄存器0x11中的 D3应设置为0。 谢谢。

    此致、

    一分钱