This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:电流条件:6A,20us

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629981/tps1h000-q1-current-condition-6a-20us

器件型号:TPS1H000-Q1

大家好

如果我们问 TPS1H000-Q1、您会介意吗?

它与以下帖子的关系、
https://e2e.ti.com/support/power_management/switches/f/949/t/629444

我们的客户想知道是否可以使用 TPS1H000-Q1。
我们客户的当前状况:6A,20us

我们认为 TPS1H000-Q1无法使用具体的电压、原因如下:
-ICL (int)内部电流限制:NG (最大1.8A)
µs 跳变响应时间小于1 μ s:NG (20us 流量)

但是、我们对"限流时的抗尖峰脉冲时间"有猜测。


在 TCL (  µs)期间、"器件 ICL (int)内部电流限制"和"快速跳变响应时间小于1 μ s "是否会失效?
P10数据表中的图9。 保持模式示例、在 TCL (deg)项之后、VFAULT 输出。
如果您有一些意见、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、

    TPS1H000无法在此应用中工作、因为:

    最大电流限制为1.8A、因此器件无法向负载提供6A 电流

    2 -室温下的导通电阻为1欧姆、高温下的导通电阻约为2欧姆、 这会导致 FET 上的高压降2欧姆 x 6A = 12V

    FET 在1uS 响应内由内部快速环路关闭、1uS 响应始终有效。 去毛刺脉冲时间是报告故障的延迟。