This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:输出电容和容性负载

Guru**** 2797585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629643/tps3808-output-capacitance-and-capacitive-loading

器件型号:TPS3808

我们是否有关于 SENSE 引脚的输出电容的任何信息?

数据表中没有定义 SENSE 引脚可驱动的容性负载的任何内容。 我们是否对此有任何信息?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    "感应引脚的输出电容"混淆了我的意思。 SENSE 引脚是输入引脚、而不是输出。 在 EC 表中、任何输入引脚的输入电容规格为5pF。 这还包括感应输入引脚。

    我不确定这是否能回答您的问题、但请告诉我。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我的错误! 我指的是复位引脚。

    我的客户真的想知道引脚的输出电容。 他还询问了该引脚的驱动能力、但我试图解释这是一个开漏。 这将由上拉电阻器和电压定义。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    尽管我们不提供输出电容值、但我们在表7.3的建议运行条件中提供了建议的驱动能力。 在这里、您可以找到/RESET 引脚的建议最大电压和电流、该引脚由上拉电阻器和上拉电源电压设置、如您所述。 此外、通过了解上拉电源电压和上拉电阻器值、您可以计算/RESET 引脚电流。 使用/RESET 引脚电流并了解上拉电源电压、您可以使用来估算输出电容:

    I = C * dv/dt

    其中 I:/RESET 引脚电流、C:电容、dv:/RESET 引脚上的电压变化(0V 至上拉电源电压)、dt:传播延迟(可在开关特性表7.6中找到)。 如果使用测量的实际传播延迟值、则电容器估算将更加准确。 您可以使用20us 的典型传播延迟。

    我计算出的输出电容粗略估算值为~15nF。

    请告诉我这是否回答了客户的问题、或者是否需要任何其他支持。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist