This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:TTDM 模式(仅为系统供电)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630018/bq24092-ttdm-mode-only-power-the-system

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24074

您好!

 在 BQ24092的数据表中、第19页提到了这一点  

"此 IC 可用于为电池充电并为系统供电、仅为电池充电或仅为系统供电(TTDM)、前提是负载不超过可用电流。 如果系统负载超过输出编程电流阈值、则输出将放电、除非存在足够的电容或带电电池来补充过大的负载。"

您能否解释 一下 BQ24092如何仅用于为系统供电? 假设我已将 ISET 设置为800mA 并使 ISET2 = ISET。 因此、这使得输入电流最大为800mA。 现在、如果电池充电电流为800mA、而系统突然需要1A 电流、情况将是怎样的? 电池是否会自动停止充电并补充额外的200mA 电流? 请在这方面提供帮助。

此外、 如果 BQ24092不自动处理此类情况、您能否建议使用另一个器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24092是非电源路径器件、系统负载通常直接连接到电池。  如果系统在充电期间运行、则电池可能无法正确充电。  额外的系统负载会阻止充电器看到用于设置充电完成的低输出电流、而安全计时器会设置故障。  可以使用 TTDM 功能关闭 bq24092上的安全计时器。  这将是基于系统配置以及如何计划充电/使用的决策。  

    电源路径器件具有单独的电池和系统输出、并在两条路径之间管理电流、请参阅 bq2407X 系列器件。

    提供了几个应用手册、请参阅以下内容:

    电源路径锂离子充电器选择 http://www.ti.com/lit/ug/sluu332/sluu332.pdf

    电池充电器和电源路径的实施 www.ti.com/.../slua376.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的问题:

    您能否解释 一下 BQ24092如何 只能用于为系统供电?--如果电池和系统是并联的,来自充电器的典型配置电流将同时流向这两个电源不仅为系统供电。  如果电池放电、输出电压将会很低、系统可能无法运行。

    假设我已将 ISET 设置为800mA 并使 ISET2 = ISET。 因此、这使得输入电流最大为800mA。 现在,如果电池以800mA 充电,而系统突然需要1A 电流,情况会是怎样的?--输入电流被限制在800mA,系统需要的电流超过它与系统并联的电池所需要的电流

    电池是否会自动停止充电并补充额外的200mA 电流? --是的

    此外,如果 BQ24092 不自动处理此类情况,您是否可以建议使用另一个器件型号?-- bq2407X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill。 这对我们有很大帮助。 我想我将切换到 BQ24074。