This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqStudio 中未列出 ChemID 2146

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629956/bq40z50-r1-chemid-2146-not-listed-in-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我的客户运行了 ChemID 匹配工具、并将 ID 2146作为最接近的工具、误差为2%(其他工具的误差为15%或更高)。 但是、bqStudio 中的 BQ40Z50-R1未列出此 ID。 它是否与监测计不兼容? 我已将他们上传到该工具的文件附加到了一起。 他们如何对此 ID 进行编程? 如果不兼容、您会推荐哪一个?

谢谢、

Antonioe2e.ti.com/.../1212.ChemID.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    bqstudio 的产品文件夹中有一个 chem 更新程序。 复制该文件夹的内容并替换计算机上 C:\ti\BatteryManagementStudio\chemry 中的文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Onyx! 只需根据 bqStudio 页面添加该内容、就需要最新版本的 GUI。 更新 bqStudio 后、我能够执行自动更新(Help -> Update Chemistry)。