This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/RPSYS 选择

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642143/bq25703a-bq25703a-rpsys-selection

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道 PSYS 引脚的输出电压被钳位在3.3V、那么我们可以选择所需的 RPSYS 值来防止电压达到3.3V、对吧? 例如、如果在最大系统功率下 PSYS 电压低于3.3V、我们是否可以使用300k Ω 的 RPSYS?

此致、

Satoshi / Japan Disty