This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116F:TLC59116F 已同步闪烁速率0和闪烁速率1。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630109/tlc59116f-tlc59116f-blink-rate-0-and-blink-rate-1-synchronized

器件型号:TLC59116F

下午好!

对于我当前的项目、我想使用具有闪烁速率功能的 I2C LED 调光器。 但会交替变化。

是否可以将一个输出设置为闪烁速率0,将另一个设置为闪烁速率1?

祝你度过美好的一天!

您好!

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    您可以将其用作您的要求。

    它可能在2次闪烁之间有一些延迟。

    您有以下两个选项。

    1) 1)直接刷新 PWM 寄存器。

    2) 2)更改组 PWM 时复位器件。

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、
    非常感谢您的快速回复。 然后、我将在我们的项目中尝试它。
    祝你度过美好的一天!
    佩德罗