This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:IC 永久处于错误状态。

Guru**** 2814085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629510/bq24171-ic-permanently-in-error-state

器件型号:BQ24171

您好!

我们需要有关 BQ24171器件应用的技术支持。 我们的方案如下所示;电压电平以红色突出显示。

方案的功能与规格不匹配,特别是第9.3.9段(启用和禁用充电)。 IC 处于错误状态、STAT 引脚上的输出为0.5Hz。 因此,IC 不会为我们的电池充电。 在 SW 引脚上没有任何活动。

我们需要知道:

-      除了9.3.9中提到的错误、BQ24171是否有任何其他原因处于错误状态?

-      我们可以做些什么来找出 BQ24171为什么处于错误状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexei、

    要尝试的几件事:
    TS 引脚电压可能会触发充电暂停、几乎达到冷阈值。 尝试强制 TS 上的电压为2V。
    2.将 TTC 拉至 VREF 高电平、这应禁用安全计时器。
    3.如果不起作用,请提供 V_PVCC、V_SRN、VREF 和 STAT 的示波器截图

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    非常感谢您的关注。
    我们尝试在 TS 引脚上将电压设置在1.5V 至3.5V 范围内、情况没有改变。
    2.我们尝试拉 VREF 上的 TTC 引脚-结果相同。
    3.上述引脚上的电压似乎与 DCV 类似,没有任何干扰。
    有什么想法吗?

    此致、Alexei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexei、

    您能否在输入适配器时提供示波器截图? 显示了 AVCC、PVCC、ACDRV 和 VSRN。 我认为输入适配器和 ACFET 导通之间的延迟太大。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我们只有两通道 ScopeMeter、因此每个示波器相对 VCC 电路(第一个通道)上的电压前端发生了变化。

    是的、存在30ms 的延迟、 但根据数据表数据、该延迟持续时间是正确的。