This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:功率因数问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492, TPS92561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639018/lm3492-power-factor-issue

器件型号:LM3492
主题中讨论的其他器件: 、TPS92561

您好!

我正在使用 LM3492设计具有 LED 的灯具(Vf=6.1V、IF=100mA)、具体取决于:

- Vin= 24V 交流至32V 交流

-输出电流(300mA)、输出电压(42.7V)

我目前正在实施与 LM3492AR111DEMO 板并联的配置7系列3。 我可以获得良好的输出、但功率因数和效率不是很好。

是否有任何改进功率因数的建议? 接下来、是否有任何公式可用于计算 ILIM 和 Iref 的值?

请提供建议。

谢谢你。

此致、

财政年度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表应包含 ILIM 和 Iref 的公式。 但我不确定该设计是否针对 PFC 进行了设置、因此如何改进可能会很困难。 无论如何、我们的交流/直流专家已经离开办公室几天了、但我将向他转发这份报告、看看他是否有任何想法。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您提供有关该公式的信息。 此外,我们亦期望能在功率因数上找到一个可调的解决方案。

    此致、

    财政年度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY、

    您对 PFC 有何要求?  我刚刚开始查看 EVM。  这似乎不是功率因数正确设置、尽管它不会像一些转换器那样糟糕。  让我知道您正在尝试做什么或您期望做什么、我将看到这是否可行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwan、

    我们的应用需要三种类型的输入电压、例如12VAC、24VAC 和32VAC。 我们正在寻找一种解决方案、它可以使用三种输入电压进行加电、并可以获得更好的功率因数和效率。 目前、我们使用 LM3492为7个串联 LED (6.1V)和3个并联 LED (每条线路为125mA)和9个串联 LED (6.1V)加电、并联2个 LED (每条线路为125mA)。 根据我们的24VAC、32VAC 测试结果,我们无法在 LM3492AR111DEMO 评估板上获得良好的功率因数。 您能不能向我们提供 LM3492AR111DEMO 评估板上的 CAN 驱动器超出规格的修改原理图、还是 TI 产品上的其他更好的解决方案。 请帮助我们提供建议。

    谢谢。

    此致、
    洛伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loon、

    您的输入源是什么?  它是电子变压器还是提供不需要最小负载的低阻抗正弦输入?  这些设计未校正功率因数的原因是它们设计用于电子变压器(其中一些包括三端双向可控硅开关元件调光)。  这是否将被三端双向可控硅开关元件调暗?  电子变压器很难连接、因为与电子变压器所需的负载相比、LED 驱动器的负载较小。

    电压是7 X 6.1V = 42.7V、9 X 6.1V = 54.9V?  只需确保即可。

    添加外部电路来调节 IREF 应该能够改进功率因数校正。  您尝试实现的功率因数校正级别是多少?

    如果您是从低阻抗交流电源驱动此设计、则可以从此设计中移除一些组件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    对于输入源,我们使用线性变压器将电压降至不同的电压,例如12VAC、24VAC 和32VAC。 我们不使用 TRIAC 调光。

    电压是7 X 6.1V = 42.7V、9 X 6.1V = 54.9V? 是的

    我们需要实现的更好 PFC 大于0.9、效率大于80%。

    谢谢。

    此致、
    洛伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 IREF 引脚根据输入电压的工作情况来调节电流。  可以设置的电流低至50mA、因此它可能不足以满足您的要求。  还有其他器件也可以用于此目的。  TPS92561就是其中之一。  它具有允许整流交流电产生高功率因数的连接。  还有其他器件也可以实现这一点。  如果您喜欢具有动态余量控制的两个通道、我可以查看通过调整 IREF 引脚来改善功率因数所需的条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尝试调节 IREF 以获得所需的 ILED、但当输入为32VAC 时、功率因数降至0.7。 如前面所述、需要添加哪些外部电路来改善功率因数校正。 请提供建议。 谢谢你。

    此致、

    财政年度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会添加一个电路来调整 IREF、使其与输入电压相关。 遗憾的是、它并不像从 Vin 向 Iref 注入电流那么简单。 反相意味着电路需要在输入电压较低时将电流拉入 Iref、而在输入电压较高时不注入电流。 它将使用几个组件、至少一个晶体管。