This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28711:UCC28711的 webench 和设计参数选择

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629987/webench-tools-ucc28711-webench-and-design-parameter-of-selection-for-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: UCC28700

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,  

我想知道 webench 是否可用于设计具有多个输出电压的隔离电源。

现在、我将考虑设计具有85至260输入范围和以下输出的反激式转换器

+15V@1A  / 调节:2%

15V@0.3A / 调节:8%

-15V@0.2A / 法规:8%

+24V@1A/    调节:8%

UCC28711是否能够满足此要求?在设计系统时、选择其他参数(电阻器)应该考虑什么问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TI。 Webench 目前不具备交流/直流多路输出功能。 这是我们希望在将来添加的功能。

    不过、我已经联系了一名应用工程师、以查看我们是否有符合您要求的参考设计。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本参考设计我将链接到、它使用 UCC28700、这与 UCC28711非常相似、但高压启动 FET 被移除、可提供您所需的多个隔离式输出。

    参考设计链接:  http://www.ti.com/lit/ug/tidubk6a/tidubk6a.pdf

    此致、

    Davit