This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps3701:tps3701

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641615/tps3701-tps3701

器件型号:TPS3701

您好!

 根据技术规格、INA 和 INB 输入的电压被限制在-0.3至+7伏之间。 是否正确地假设每个输入端连接了两个二极管以实现静态保护(将输入钳制在大约 VDD 和接地之间)?  我想将范围扩展到-1至+7、但会将负输入电压的电流限制为200微安。 这是可能的吗?

此致、

--法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    正确的是、存在用于钳位保护的内部二极管、但遗憾的是、我们无法保证任何性能都超过绝对最大规格表中的性能。 我们只进行测试、因此保证这些参数、因此我无法在超出这些限制的情况下使用器件。 我很抱歉无法对此提供明确的答案。

    Michael