This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940EVM (BQ78350-R1)的保护响应时间与上文所述不同

Guru**** 2572255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350-R1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642068/bq76940evm-bq76940evm-bq78350-r1-response-time-for-protection-is-different-than-mentioned

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ76940

我在  我的应用中使用 BQ76940EVM、对于欠压、我将延迟设置为2秒 但是、当我进行测试时、检测和反应之间的延迟为3.6秒(检测欠压和 MOSFET 关闭之间的时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    设置延迟:

    PROTECT3 (0x08)中的欠压延迟设置 UV_D1:0 (位7-6)可设置为1 (0b00)、4 (0b01)、8 (0b10)或16 (0b11)秒。
    过压延迟设置可设置为1、2、4或8秒。

    有关这些寄存器的更多信息、请参阅产品数据表中的表7-11、网址为 :www.ti.com/.../bq76940.pdf

    请执行以下操作:

    1)检查您已将 UV_D1设置为(0b01?)的值。
    2)检查 UV_TRIP (0x0A)、以确保存储的值是希望 UV 跳闸的值。
    3) 3)通过设置 DELAY_DIS (禁用 UV 计时器)并缓慢降低电压来测试 UV_TRIP ADC 设置
    4) 4)在接入 UV 跳闸阈值的情况下、禁用 DELAY_DIS 并在压降后测试 UV 跳闸时间

    请告诉我这是否适合您!

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:
    借助 bq76940EVM、您可以选择使用监测计或监测计。 仅使用 bq76940监控器时、会在监控器寄存器中设置 UV 跳闸阈值和延迟值。 使用 bq78350-R1监测计时、它控制 bq76940寄存器、所有设置均在 bq78350-R1参数中进行。 OV 由监测计管理、它使用针对系统 SOV 功能的监控 OV 功能。 有关说明和参数详细信息、请参阅《技术参考手册》。  OV 的时序将在固件中设置、并且可能具有更大的容差、而 SOV 的时序将由硬件计数器完成。