This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14006YEVM:用于实现稳定性的 lmr14006参数

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629880/webench-tools-lmr14006yevm-lmr14006-parameters-for-stability

器件型号:LMR14006YEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

IAM 评估要在我的电路中使用 Lmr14006Y,我尝试结合输入 EMI 滤波器来评估稳定性。

需要了解补偿器和调制器参数,或此目的所需的任何其他参数。

我认为数据表或应用手册必须报告计算稳定性所需的参数,不管怎样

参数始终缺失。

另外, webench 运行不好,我在使用它时遇到了很多问题,我认为这不是唯一的问题。  

LMR14006Y SPICE 模型是否适合此用途?

感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请下载应用手册:AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题,了解如何设计 EMI 滤波器。 通常设计正确的 EMI 滤波器对转换器环路控制没有影响。