This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:通过 SMBus 命令关断和休眠

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629774/bq78350-r1-shut-down-and-sleep-via-smbus-commands

器件型号:BQ78350-R1

工程师好、  

我目前正在使用上述设计、只对睡眠和配送模式有一些问题。  

与满足系列用户指南中提到的运输模式/睡眠模式的所有要求不同、是否可以通过简单的 smbus 命令进入这些模式?

例如、在我的情况下、由电池供电的主机器件需要控制电池状况、我不能让电池决定模式(至少不是每次)。 因此、我可以发送一条命令以进入低功耗模式(这意味着进入睡眠模式的所有要求都已满、但断电由 smbus 命令启动)。

这样的东西是可能的吗?

此致、提前感谢

Marc