This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:TPS57040-Q1前馈电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629789/tps57040-q1-tps57040-q1-feed-forward-capacitor

器件型号:TPS57040-Q1

尊敬的支持团队

您是否可以为 TPS57040-Q1推荐前馈电容器?

我的客户希望连接3300pF 以提高低频带下的相位/增益特性。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我将前馈零点放置在交叉频率的正上方。  这样、您就可以在不改变交叉频率的情况下获得一些相位升压。 在这种情况下:

    CFF = 1 /(2 * PI * Rtop *(FCO +Δ F))

    其中 Rtop 是上反馈电阻器、Δ F 是零点所在的交叉频率之上的量。  我通常会使其在5kHz 左右、具体取决于原始的 FCO。

    对于最大相位升压、您可以将前馈零点和极点对称地放置在交叉频率上。  该方法将增加 FCO。  通常、您必须以迭代方式计算该值、因此我更喜欢上面更简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,约翰-桑

    感谢您的回复。
    我将计算和评估 CFF。
    从器件引脚断开的角度来看、馈电 CFF 容量是否存在设计限制?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是否有严格的限制。  但从零频率为50kHz 或更高、Rtop 为10kohm 或更高的实际角度来看、CfF 应约为330pF 或更低。  我已经成功使用了该值、但总的来说、如果您想使用前馈电容器、我建议使用一个大值电阻分压器和一个小值前馈电容器。