This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029-Q1:短路保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629888/tps61029-q1-short-circuit-protection

器件型号:TPS61029-Q1

您好、应用团队、

我的客户在多个项目中使用 TPS61029-Q1从3.3V 升压到5V、我收到了以下有关短路保护的问题。

-在哪个电流下、I-out 使短路保护处于激活状态? 我猜是从1500mA 最小值和1800mA 典型值。

-保护何时再次处于非活动状态? 我猜低于1500mA?

-这种保护是如何工作的(通过后门控制打开 PMOS)?

这些信息对我的客户 FMEDA 很有帮助。

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1500mA~1800mA 是电感器峰值电流限制。 如果峰值电流高于限值、输出电压 VOUT 将降低。 当输出电流大于 VOUT 时、会衰减为低于输入电压。 器件将停止开关。 NMOS 保持关闭、PMOS 将其电流限制在150mA、这是启动期间的预充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李先生、您好!

    我是向 Fleck 先生提问的人-感谢他的支持!
    我参考数据表的功能方框图... 因此、如果我理解正确、在超过1、8A (也是来自线圈的直流值@ 105°C)时、占空比将改变 VOUT 下降、对吧?
    我不理解的是、哪个 NMOS 保持关闭(在方框图中、我只看到两个 PMOS;每个 PMOS 是一种增强和消耗类型)。 PMOS @栅极控制停止开关、而另一个处于背栅极控制限制为150mA、对吧?

    谢谢、此致、
    Dominik Seyboth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    开关与 GND 之间的低侧 MOSFET 停止开关。