This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34110:生产编程/校准的最佳设置是什么

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQMTESTER, BQPRODUCTION, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629613/bq34110-what-is-the-best-set-up-for-production-programming-calibration

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQMTESTERBQPRODUCTION

您好!

使用 bqStudio 通过黄金映像文件创建后、在生产过程中对器件进行编程的最佳设置是什么?

我是否要使用:

1. BQStudio + EV2400并对 srec/bqfs/dffs 文件进行编程

2. bqProduction + Advanced bqMtester ,并对 srec/bqfs/dffs 文件进行编程

或者还有其他解决方案吗?

此外、如果 我们设法将黄金映像嵌入到代码中、并在 MCU 的生产测试期间通过 I2C 对 bq34110进行编程、我们会 使用 srec 或 bqfs 或 dffs 文件、还是使用这些文件的组合。 有什么区别?

最后、是否有详细说明如何设置生产编程的文档?

非常感谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    最好的替代方法是通过 i2c 在代码和程序中嵌入黄金映像。 为此、您将使用 bqfs 或 dffs 文件。 bqfs 包含指令和数据闪存、而 dffs 只包含数据闪存。 如果您的芯片上的固件与您从创建黄金文件的固件相同、那么您所需的就是这些闪存、因为没有理由再次对指令闪存进行编程。 这将为您节省一些时间。

    请参阅随附的文档以指导您使用闪存文件进行编程。
    www.ti.com/.../slua801

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您提供的信息、非常有用。
    在哪里可以下载文档 slua801中详述的示例源代码?

    谢谢
    Peter